Affichage [ALARME]
Lorsque vous créez un projet, l'application crée un affichage graphique par défaut [ALARME] qui contient un objet Bannière des alarmes.
L'affichage [ALARME] par défaut contient les boutons suivants :
- Acc. Réc. d'alarme
- Eteindre le signal des alarmes
- Effacer la bannière d'alarme
- Fermer
L'application surveille les connexions de déclenchement configurées pour les alarmes afin de déterminer le moment de l'ouverture de l'affichage.
CONSEIL:
- Si vous utilisez l'affichage d'alarme par défaut, il s'ouvre automatiquement dès qu'il y a correspondance entre une valeur de connexion de déclenchement et une valeur de déclenchement.
- Pour utiliser votre propre affichage, dans l'ongletAvancéde l'Editeur de configuration des alarmes, dans le champAlarmes courantes, remplacez l'affichage [ALARME] par défaut par votre affichage personnalisé.
- Si vous définissez votre propre affichage graphique, utilisez un affichage de type Au premier plan, sinon une erreur sera générée lorsque l'application d'exécution sera créée. Vous pouvez également sélectionner l'optionNe peut pas être remplacédans l'ongletGénéralde la boîte de dialogueParamètres d'affichage. Ainsi, lorsqu'un message arrive, il s'affichera sur l'affichage en cours et restera ouvert jusqu'à ce que l'opérateur le ferme.
- Il n'est pas recommandé de filtrer les alarmes dans l'objet Affichage qui s'ouvre automatiquement lorsque les alarmes se produisent. Il est supposé que l'utilisateur souhaite que cet affichage enregistre toutes les alarmes. Si vous filtrez les alarmes dans un affichage, décochez la caseAfficherdans l'ongletMessagesde l'Editeur de configuration des alarmespour toutes les alarmes filtrées. Dans le cas contraire, l'affichage s'ouvrira automatiquement lorsque l'alarme se produira, mais l'objet de l'alarme (bannière ou liste) sera vide car l'alarme déclenchée a été filtrée sur cet objet.
Fournir une réponse