L'onglet Signature électronique de la boîte de dialogue Propriétés d'un objet graphique
Utilisez l'onglet
Signature électronique
de la boîte de dialogue Propriétés
pour configurer la fonctionnalité de signature électronique et enregistrer les actions de l'opérateur.Les propriétés de signature électronique sont communes aux objets graphiques suivants :
- Avancé
- Sélecteur de liste de contrôle
- Bouton Passer au mode Configuration
- Bouton Macro
- Sélecteur de liste de contrôle piloté
- Bouton Arrêt
- Bouton Effacer la piste d'audit
- Niveaux
- Bouton Accuser réception d'alarme
- Bouton Accuser réception de toutes les alarmes
- bouton Effacer l'historique des alarmes
- Bouton Réinitialiser l'état des alarmes
- Numérique et chaîne
- Point de curseur d'entrée numérique
- Entrée numérique activée
- Entrée de chaîne activée
- Bouton poussoir
- Bouton de verrouillage
- Bouton déclencheur
- Bouton basculeur
- Bouton d'état multiple
- Bouton de rampe
- Gestion des utilisateurs
- Bouton Ajouter un utilisateur/groupe
- Bouton Supprimer un utilisateur/groupe
- Bouton Modifier l'abonnement au groupe
- Bouton Déverrouiller l'utilisateur
- Bouton Activer l'utilisateur
- Bouton Désactiver l'utilisateur
- Bouton Mot de passe
- Bouton Modifier les propriétés de l'utilisateur
- RecipePlus
- Bouton RecipePlus
Fournir une réponse