Options de l'onglet Signature électronique de la boîte de dialogue Propriétés d'un objet graphique
Le tableau suivant présente les options qui figurent dans l'onglet
Signature électronique
de la boîte de dialogue Propriétés
d'un objet graphique.Options | Descriptions |
|---|---|
Exiger la signature électronique | Cochez cette case pour activer la fonction de signature électronique. Si cette case est décochée, toutes les autres options de l'onglet Signature électronique sont désactivées. |
Autoriser les commentaires vierges | Si cette case est cochée, la case Commentaire peut être vide dans la fenêtre Signature électronique . |
Signataire unique | Configurez les paramètres du signataire unique. |
Exiger une ré-authentification | Si cette case est cochée, le mot de passe est requis dans l'onglet Opérateur de la fenêtre Signature électronique .Si cette case est décochée, le mot de passe n'est pas requis dans l'onglet Opérateur de la fenêtre Signature électronique . |
Contresignataire | Configurez les paramètres du contresignataire. |
Exiger la contresignature | Si cette case est cochée, toutes les autres options qui se trouvent sous les paramètres Contresignataire sont activées. Pour s'exécuter, cette action nécessite une authentification par une autre personne.Si cette case est décochée, toutes les autres options qui se trouvent sous les paramètres Contresignataire sont désactivées. Une fois que l'opérateur a appuyé sur Accepter dans la fenêtre Signature électronique , l'action est exécutée. |
Groupe autorisé | Cette liste inclut tous les groupes dans Sécurité FactoryTalk . Si un groupe est sélectionné dans cette liste, tous les membres du groupe sélectionné peuvent être un superviseur de cet objet.Vous n'avez pas besoin d'ajouter le groupe autorisé à Runtime Security. |
Nom de domaine | Configurez le nom de domaine pour la fenêtre Signature électronique . |
Visible | Si cette case est cochée, les options qui se trouvent sous les paramètres Nom de domaine sont activées et le bouton et la case Domaine sont visibles dans la fenêtre Signature électronique .Si cette case à cocher est désélectionnée, les options qui se trouvent sous les paramètres Nom de domaine sont désactivées et le bouton et la case Domaine ne sont pas visibles dans la fenêtre Signature électronique . |
Nom de domaine | Entrez le nom de domaine dans cette case. |
Nom de domaine variable | Cliquez sur le bouton Parcourir pour ouvrir le Navigateur de points , et sélectionnez un point dans la base de données des points pour le nom de domaine.Le paramètre est pris en charge. |
Désactiver | Si cette case est cochée, le bouton et la case Domaine sont désactivés dans la fenêtre Signature électronique .Si cette case à cocher est désélectionnée, le bouton et la case Domaine sont activés dans la fenêtre Signature électronique . |
Fournir une réponse