XYPlotAxisPen

Spécifiez le traceur à utiliser en tant qu'axe X dans un graphique en courbes.
Les valeurs d'un graphique de tendances sont tracées en fonction du temps ou d'un traceur donné. Ce paramètre ne s'applique que lorsque la propriété
ChartStyle
est définie sur
XYplotStyle
. Si la propriété
ChartStyle
n'est pas définie sur
XYplotStyle
, la valeur est toujours nulle.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal