Tracé XY

Les valeurs d'un graphique de tendances sont tracées en fonction du temps ou d'un traceur donné. Dans un graphique en courbes, l'axe X représente la valeur du traceur sélectionné.
Le nombre de points de données affichés est contrôlé en fonction d'un laps de temps. Si, par exemple, le laps de temps est de 20 secondes avec un intervalle d'une seconde, le graphique affiche jusqu'à 20 points. Les points de données qui ne sont pas compris dans le laps de temps sont supprimés de l'affichage. Le laps de temps est inclus dans le titre du graphique de tendances.
Configurez le style du graphique dans l'onglet
Général
de la boîte de dialogue
Propriétés
de l'objet tendance.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal