WriteOnEnter
Spécifie si la source des données doit être écrite lorsque l'opérateur appuie sur un objet bouton de touche
Entrée
ou sur la touche Entrée
d'un pavé numérique/clavier externe alors que l'objet sélectionné dans l'affichage est le sélecteur de liste de contrôle.Si vous sélectionnez
False
, l'application écrit la valeur de l'état dans la source des données dès qu'un nouvel état est mis en surbrillance.Fournir une réponse