WordWrap, CaptionWordWrap ou St_CaptionWordWrap

Indique si le texte continue sur la ligne suivante au début d'un nouveau mot.
Si WordWrap est défini sur False, le texte continue sur la ligne suivante dès que la longueur de texte maximum est atteinte, même si cela entraîne une coupure de mot ou de nombre. La longueur maximale du texte dépend de la largeur de l'objet ou de la taille de la colonne et de la police.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal