WidthTriggerLabel

Saisissez une valeur comprise entre 1 et 255 pour la largeur, en caractères, de la colonne
Etiquette du déclencheur
qui doit être imprimée lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton
Imprimer l'historique des alarmes
ou
Imprimer l'état des alarmes
. La valeur par défaut est 20.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal