Etats visibles

Une connexion d'écriture pour le sélecteur de liste de contrôle piloté. Affectez un point de tableau ou une expression à cette connexion. Lorsque la liste défile, les valeurs associées aux états visibles dans la liste seront écrites dans la source des données. Le nombre d'éléments dans le point de tableau doit correspondre au nombre d'états visibles.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal