Visible ou (GroupVisible)
Spécifie si l'objet ou le groupe doit être visible.
Si cette propriété est définie sur False, l'objet n'est pas visible lors de l'exécution. (Il est cependant visible dans le système de développement.)
Si vous utilisez une animation de visibilité, son paramètre remplace cette option.
CONSEIL:
Si un objet n'est pas visible à l'exécution, il n'est pas fonctionnel. Clique sur un objet invisible ou le touche pour le traverser quel que soit l'objet situé derrière lui.
Fournir une réponse