Valeur
Une connexion d'écriture seule. Affectez un point ou une expression pouvant prendre en charge jusqu'à 82 caractères (octets). Lorsque l'opérateur appuie sur la touche
Entrée
, l'application écrit la chaîne alphanumérique dans la source des données du point.
Si vous n'affectez pas la connexion Valeur, l'incrustation d'entrée de chaînes n'apparaît pas lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution.
Fournir une réponse