Valeur

Une connexion d'écriture seule. Affectez un point à cette connexion. L'application écrit la valeur correspondant à l'état courant (enfoncé ou relâché) dans la source des données du point.
CONSEIL:
Afin de pouvoir constater visuellement que la connexion Valeur a été lue dans la source des données, affectez des points différents aux connexions Valeur et Indicateur. Configurez la source des données de sorte que la valeur de la connexion Valeur soit transmise à la connexion Indicateur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal