Valeur
Une connexion d'écriture pour le sélecteur de liste de contrôle piloté. Affectez un point à cette connexion. Lorsqu'un affichage contenant un sélecteur de liste de contrôle piloté est ouvert, l'application lit ce point pour définir l'état à afficher si la liste est contrôlée par un opérateur (autrement dit, si la valeur de la connexion Accès à distance est définie sur zéro).
Fournir une réponse