Valeur

Une connexion de lecture-écriture. Affectez un point à cette connexion. Lorsque l'opérateur sélectionne un état, l'application écrit la valeur correspondant à l'état sélectionné dans la source des données du point. L'application surveille également cette connexion et si la valeur change, elle met en surbrillance le nouvel état dans la liste.
CONSEIL:
Si la propriété WriteOnEnter est définie sur True, l'application n'écrit pas la connexion Valeur avant que l'opérateur sélectionne un état et appuie sur la touche
Entrée
.
Si la propriété WriteOnEnter est définie sur False, les connexions Entrée et celui du protocole de transfert de la touche Entrée ne sont pas prises en compte.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal