Valeur
Une connexion de lecture-écriture. Affectez un point à cette connexion. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'application écrit la valeur correspondant à l'état déclenché (Etat 1) dans la source des données du point, sauf si la propriété LatchResetType est définie sur Valeur non zéro et que la valeur en cours de la connexion Protocole de transfert est différente de zéro.
Lorsque la connexion protocole de transfert annule la position déclenchée du bouton, l'application envoie la valeur correspondant à l'état non déclenché (Etat 0) vers la connexion Valeur.
Lorsque vous ouvrez un affichage contenant un bouton déclencheur, l'application lit la valeur de la connexion Valeur pour déterminer son état courant.
CONSEIL:
Afin de pouvoir constater visuellement que la connexion Valeur a été lue dans la source des données, affectez des points différents aux connexions Valeur et Indicateur. Configurez la source des données de sorte que la valeur de la connexion Valeur soit transmise à la connexion Indicateur.
Fournir une réponse