Valeur

Une connexion de lecture-écriture. L'application conserve une copie de la connexion Valeur sur l'ordinateur. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton
Rampe
, l'application ajoute ou soustrait le montant RampValue à la valeur de la connexion Valeur locale et écrit le résultat dans la source des données du point de connexion Valeur.
CONSEIL:
Si la propriété RampValue est une valeur à virgule flottante et que la connexion Valeur est un point entier, l'application arrondit la valeur avant de l'écrire dans la connexion.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal