Valeur
Une connexion de lecture-écriture. Affectez un point à cette connexion. L'application écrit la valeur correspondant au nouvel état dans la source des données du point. Si la propriété NextStateBasedOn est définie sur "Connexion Valeur", l'application lit ce point pour déterminer l'état suivant à afficher.
CONSEIL:
Afin de pouvoir constater visuellement que la connexion Valeur a été lue dans la source des données, affectez des points différents aux connexions Valeur et Indicateur. Configurez la source des données de sorte que la valeur de la connexion Valeur soit transmise à la connexion Indicateur.
Fournir une réponse