Valeur
Une connexion de lecture-écriture. Affectez un point à cette connexion. Lorsque l'opérateur appuie sur le bouton, l'application écrit la valeur lui correspondant dans la source des données du point. L'application lit également ce point pour déterminer l'état à afficher.
Affectez le même point à la connexion Valeur pour chaque bouton de verrouillage du groupe.
Fournir une réponse