Valeur

Une connexion de lecture. L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et met à jour l'affichage du message local pour indiquer le message dont la valeur de déclenchement correspond à la valeur de la connexion.
Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage pour indiquer le message dont la valeur de déclenchement correspond à la valeur de l'expression.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal