Valeur
Une connexion en lecture seule. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur du point correspondant à la connexion Valeur dans la source des données et l'affiche dans l'affichage numérique.
Si vous affectez une expression à cette connexion, l'application calcule la valeur de l'expression et affiche le résultat dans l'affichage numérique.
Fournir une réponse