Valeur / Expression facultative
Une connexion d'écriture. Affectez un point à cette connexion. Lorsque l'opérateur appuie sur la touche Entrée, l'application écrit la valeur numérique dans la source des données du point.
La connexion Expression facultative est une connexion d'écriture facultative qui fonctionne avec la connexion Valeur. Pour l'utiliser, affectez une expression d'écriture à la connexion Expression facultative.
L'application calcule la valeur de l'expression et écrit le résultat dans la connexion Valeur. Toutes les expressions d'écriture doivent contenir un point d'interrogation (?) qui représente l'espace réservé pour la valeur que l'opérateur saisit lors de l'exécution.
Si la propriété DecimalPoint est définie sur Position fixe et que la valeur de la propriété DigitsAfterDecimalPoint est différente de 0, le séparateur décimal est supprimé de la valeur affichée (et la valeur obtenue est utilisée).
CONSEIL:
Si vous n'affectez pas la connexion Valeur, l'incrustation d'entrée numérique n'apparaît pas lorsque l'opérateur appuie sur le bouton lors de l'exécution.
Fournir une réponse