UseVariableDomainName
Détermine si la valeur de la variable utilise un point DomainName plutôt qu'un nom de domaine lors de l'exécution.
Si vous sélectionnez
True
, la valeur de la variable utilise le point DomainName sélectionné dans l'onglet Connexions
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton de connexion
.Si vous sélectionnez
False
, la valeur de la variable utilise le nom de domaine saisi dans le champ Nom de domaine
de l'onglet Général
de la boîte de dialogue Propriétés du bouton de connexion
.Fournir une réponse