TakeFocusOnPress
Indique si l'objet doit présenter un point d'entrée lorsqu'il est enfoncé. Un objet peut être enfoncé à l'aide d'un clic de souris, d'une pression sur un écran tactile ou sur une touche de fonction affectée.
Fournir une réponse