Connexion Réinitialisation de l'état

Une connexion d'écriture. Affectez un point binaire à cette connexion pour signaler à la source des données que l'état de l'alarme a été réinitialisé, c'est-à-dire que le temps cumulé pour toutes les alarmes a été réinitialisé à 00:00:00 et la quantité d'alarme pour toutes les alarmes a été réinitialisée à 0.
Lorsque l'application démarre, cette connexion a une valeur nulle. Si l'opérateur appuie sur le bouton
Réinitialiser l'état des alarmes
ou
Effacer l'historique des alarmes
, la connexion est définie et maintenue aussi longtemps que le bouton est appuyé, ou pendant le temps d'attente de notification, s'il est plus long.
Si la connexion Réinitialisation de l'état du terminal distant provoque la réinitialisation, elle est définie et maintenue pendant le temps d'attente de notification. La connexion est ensuite remise à zéro.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal