objets statiques

Un objet statique ne déclenche aucune action ni aucun changement pour refléter les procédures actuelles ou les valeurs de points. Il est utilisé à titre d'exemple. Cependant, vous pouvez associer une animation aux objets statiques (à l'exception des objets Image et Panel) si vous souhaitez que l'objet se comporte comme l'indicateur des fluctuations d'une valeur de point.
Les objets de dessin et l'objet scale sont des objets statiques. Les objets convertis en papier peint sont également statiques et l'animation n'a pas d'incidence sur eux.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal