Etat

Spécifie l'état dont les propriétés sont affichées dans les propriétés de type St_...Sélectionnez un nombre différent pour modifier un autre état, ou utilisez la barre d'outils des états pour sélectionner un autre état.
L'état relâché est l'État 0.L'état enfoncé est l'État 1.
Lorsque la valeur du point de connexion du bouton est égale à la valeur de ce bouton, ce bouton est à l'Etat 1. Si le point de connexion contient une autre valeur, le bouton est à l'Etat 0.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal