St_Access
Indique qui a accès à l'état sélectionné du sélecteur de liste de contrôle piloté. Les options sont :
- Opérateur et Distant– un utilisateur et un contrôleur distant peuvent sélectionner l'état
- Opérateur– seul un utilisateur peut sélectionner l'état
- Distant– seul un contrôleur peut sélectionner l'état
- Aucun– l'état ne peut pas être sélectionné
Fournir une réponse