Connexion Eteindre
Une connexion d'écriture. Si des alarmes utilisent le signal audio, affectez un point binaire à cette connexion pour notifier à la source des données que des alarmes ont été éteintes.
Lorsque l'application démarre, cette connexion a une valeur nulle. Lorsque le signal des alarmes est éteint, cette connexion est définie sur un pour le temps d'attente de notification et le bip interne est désactivé. A la fin du temps d'attente de notification, la connexion est remise à zéro.
Le signal des alarmes est éteint dans les cas suivants :
- L'opérateur appuie sur le boutonEteindre.
- Une alarme est acquittée.
- La valeur de la connexion Extinction à distance est remplacée par une nouvelle valeur différente de zéro.
- L'opérateur appuie sur le boutonEffacer l'historique des alarmes.
Si des alarmes ultérieures (qui ont été définies pour déclencher le bip interne) sont générées, les alarmes déclenchent le bip indépendamment de la valeur de la connexion Eteindre ou de l'état du temps d'attente de notification.
Pendant le temps d'attente de notification, il est impossible d'éteindre le signal des nouvelles alarmes.
Fournir une réponse