RampValue

Spécifie la quantité en fonction de laquelle la valeur doit augmenter ou diminuer. Saisissez un nombre positif. Si l'utilisateur appuie sur un bouton
Déplacer vers le haut
ou sur la touche de déplacement vers le haut, la valeur est augmentée de cette quantité. Si l'utilisateur appuie sur un bouton
Déplacer vers le bas
ou sur la touche
Déplacement vers le bas
, la valeur est diminuée de cette quantité.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal