Polarité

Une connexion en lecture seule. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. Cette connexion détermine si un signe moins doit être affiché. Un signe moins s'affiche lorsque cette connexion possède une valeur non nulle positive. L'affectation de cette connexion remplace la polarité de la valeur de la connexion Valeur.
Si vous affectez une expression à cette connexion, l'application calcule la valeur de l'expression et utilise le résultat pour déterminer si un signe moins doit être affiché.
Si la connexion de polarité utilise un point avec une adresse à virgule flottante, les valeurs inférieures à ,5 seront arrondies vers le bas et celles supérieures ou égales à ,5 seront arrondies vers le haut.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal