NextStateBasedOn

Spécifie la façon dont le bouton modifie les états :
  • Etat courant
    - l'application fait passer le bouton de l'état courant à l'autre état et écrit la valeur correspondant à ce dernier.
  • Connexion Valeur
    - l'application lit la valeur de la connexion Valeur et, si elle correspond à l'une des deux valeurs d'état du bouton, fait passer le bouton à l'autre état et écrit la valeur de ce dernier.
    Sélectionnez cette option pour que l'état du bouton soit dépendant des modifications externes apportées à la connexion Valeur.
Si la valeur ne correspond à aucune des valeurs d'état du bouton, l'application fait passer le bouton à l'État 0 et écrit la valeur de ce dernier.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal