NextStateBasedOn
Spécifie la façon dont le bouton modifie les états :
- Etat courant- l'application fait passer le bouton de l'état courant à l'état suivant et écrit la valeur de ce dernier.
- Connexion Valeur- l'application lit la valeur de la connexion Valeur et, si elle correspond à l'une des valeurs d'état du bouton, elle fait passer le bouton à l'état suivant et écrit la valeur de ce dernier.Sélectionnez cette option pour que l'état du bouton soit dépendant des modifications externes apportées à la connexion Valeur.
Si la valeur ne correspond à aucune des valeurs d'état du bouton, l'application fait passer le bouton à l'État 0 et écrit la valeur de ce dernier.
Lorsqu'un opérateur appuie sur un bouton qui est au dernier état configuré, le bouton repasse à l'Etat 0 et la valeur de ce dernier est écrite.Fournir une réponse