MessageFile
Spécifie le fichier de message à utiliser avec l'affichage du message local. Cliquez sur le bouton
Parcourir
(…) pour ouvrir le sélecteur de messages locaux
. La liste du sélecteur contient tous les messages locaux compris dans le projet.En cas d'utilisation d'un fichier de message de variable, ce dernier est désactivé et l'application utilise le point de type chaîne ou l'expression spécifié(e) pour la connexion
Fichier de message
en tant que fichier de message.Fournir une réponse