ListMode

Définit le mode de la liste d'
état des alarmes
. La liste possède trois modes :
  • le mode 0 (Toutes les alarmes) affiche toutes les alarmes paramétrées dans l'
    Editeur de configuration des alarmes
    , qu'elles soient actives, inactives ou jamais actives ;
  • le mode 1 (Alarmes actives) affiche les alarmes actuellement actives ;
  • le mode 2 (Anciennes alarmes) affiche les alarmes qui sont actives ou qui l'ont été depuis la dernière réinitialisation.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal