LinkConnections
Spécifie si l'objet de référence utilise les connexions affectées à l'objet de base.
Si la propriété est définie sur True, les connexions de l'objet sont en lecture-seule et l'utilisateur ne peut pas les modifier.
Si la propriété est définie sur False, il est possible d'affecter d'autres connexions à l'objet de référence. Ces connexions n'affectent pas l'objet de base et l'objet de référence ne repère aucune modification apportée aux connexions de l'objet de base.
Seuls les objets de référence qui prennent en charge une connexion possèdent cette propriété.
Fournir une réponse