LinkBaseObject ou (GroupLinkBaseObject)

Affiche l'emplacement et le nom de l'objet ou du groupe de base auxquels l'objet de référence est lié. Cette propriété est en lecture-seule et l'utilisateur ne peut pas la modifier.
Tous les objets de référence, à l'exception de ceux qui font partie d'un objet de référence groupé, ont cette propriété. Pour les objets de référence groupés, la propriété située dans le Panneau des propriétés s'intitule GroupLinkBaseObject.
La syntaxe est :
DisplayName.BaseObjectName
Si, par exemple, un objet de bouton temporaire appelé Bouton1 dans un affichage d'objets globaux appelé Principal est l'objet de base pour un objet de référence, ceci apparaît comme la valeur pour les propriétés LinkBaseObject de l'objet de référence :
Main.Button1
CONSEIL:
Si le nom d'affichage ne correspond pas au nom d'un affichage dans le dossier
Affichages globaux
de l'application ou du serveur IHM, ou si le nom d'objet ne correspond à aucun nom affiché, le lien entre les objets globaux de base et de référence est brisé.
Si vous supprimez l'objet de base et que vous en créez un autre du même nom mais avec un type d'objet différent, le lien entre les objets globaux de base et de référence est également brisé.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal