Compatibilité des applications héritées
Les applications héritées qui utilisent les emplacements de chemin de fichier de terminaux CE4.1 continuent à fonctionner sur les terminaux CE6.0.
La même source peut servir à créer des applications MERuntime dans l'une ou l'autre version, ou dans les deux.
Les chemins de fichiers de plate-forme qui font référence à l'emplacement
\Storage Card
peuvent toujours servir pour les applications non modifiées ou les nouvelles applications héritées. Elles peuvent aussi servir de référence commune aux nouvelles applications dans l'une ou l'autre version, ou dans les deux.Fournir une réponse