Indicateur

Une connexion en lecture seule. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et met à jour l'affichage de l'objet pour refléter la valeur.
Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter la valeur.
Si la connexion Indicateur n'est pas attribuée, l'objet affichera la dernière valeur écrite dans la connexion Valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal