Indicateur

Une connexion en lecture seule.
Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion.L'application lit la valeur de la connexion dans la source des données et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.
Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et met à jour l'affichage de l'objet pour représenter l'état correspondant à la valeur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal