InactiveAcknowledged

Une connexion en lecture seule. Affectez un point ou une expression à cette connexion. Lors de l'exécution, la liste d'
alarmes
affiche les alarmes inactives mais qui ont fait l'objet d'un accusé de réception lorsque le point ou la valeur d'expression a une valeur différente de zéro.
Si vous affectez une expression à cette connexion, l'application calcule la valeur de l'expression et utilise le résultat pour déterminer si des alarmes inactives qui ont fait l'objet d'un accusé de réception doivent être affichées.
Lorsque cette connexion est affectée, elle remplace la propriété DisplayInactiveAckedAlarms.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal