Image échelonnée
Si cette option est sélectionnée, l'image est mise à l'échelle du bouton.
Si elle n'est pas sélectionnée :
- Lorsque l'image est plus grande que le bouton, elle est tronquée pour y être ajustée.
- Lorsque l'image est plus petite que le bouton, l'optionAlignementpermet de déterminer la position de l'image sur le bouton.
Fournir une réponse