Protocole de transfert
Une connexion de lecture. Vous pouvez affecter un point ou une expression à cette connexion. L'application lit la valeur de cette connexion dans la source des données et réinitialise le bouton à son état non déclenché lorsque cette connexion change pour satisfaire aux conditions de la propriété LatchResetType.
Si vous affectez une expression, l'application calcule sa valeur et réinitialise le bouton à son état non déclenché lorsque la connexion change pour satisfaire aux conditions de la propriété LatchResetType.
Fournir une réponse