Format

Spécifie le format de la date et de l'heure à afficher. Pour l'objet Liste d'alarmes, ce format est utilisé pour l'heure d'alarme et l'heure de réception.
Les options prennent en compte et représentent les paramètres du système d'exploitation de votre ordinateur de développement. Si les paramètres du système d'exploitation sont différents entre vos ordinateurs de développement et d'exécution, les paramètres d'exécution sont utilisés lors de l'exécution.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal