DisplayFooter

Détermine si un pied de page doit s'afficher dans l'objet de table RecipePlus. Si la propriété DisplayFooter est définie sur
True
, le pied de page sera affiché.
Si le pied de page est affiché, son format est le suivant :
<runtime recipe name> : <unit name> : <# of ingredients displayed in table> : <total # of ingredients>
Exemple
Cookies : Unité1 : 6 : 17
CONSEIL:
Lors de l'exécution, les noms d'unité ne prennent pas en charge le changement de langue.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal