DataPointConnection
Indique si les points de données du graphique sont toujours reliés par une ligne, si cette ligne est discontinue à la suite d'une interruption ou si les données s'affichent sous forme de marqueurs indépendants. Ce paramètre s'applique à tous les traceurs du graphique. Si l'option
Non connecté
est sélectionnée, les traceurs auxquels aucun marqueur n'a été affecté dans l'onglet Traceurs
ne s'affichent pas sur le graphique.Fournir une réponse