CloseValue

Saisissez la valeur qui sera écrite lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton. La plage est comprise entre -2 147 483 648 et 2 147 483 647.
Cette option est disponible lorsque la propriété WriteOnClose est définie sur Vrai.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal