CaptionTruncate
Spécifie si les légendes qui dépassent la longueur maximum doivent être coupées au début d'un nouveau mot.
Si vous sélectionnez Character, la légende est coupée lorsque sa longueur maximum est atteinte, même si cela se produit au milieu d'un mot. Si vous sélectionnez Word, la légende est coupée à la fin d'un mot. La longueur maximale de la légende dépend de la largeur de l'objet et de la taille de la police.
Lorsqu'une légende a été tronquée, l'application place un astérisque à sa droite pour indiquer qu'une partie du texte est manquante.
Fournir une réponse