CaptionOnBorder

Spécifie si la légende ou l'étiquette de l'objet peut superposer le cadre de l'objet.
Cette propriété a été spécialement créée pour les objets des applications PanelBuilder 1400e converties, dont les boîtes de texte chevauchent le cadre de l'objet. Ceci était possible dans la mesure où les étiquettes de texte des objets PanelBuilder 1400e étaient positionnées manuellement. Si l'étiquette de texte sur un objet PanelBuilder 1400e importé chevauche le cadre de l'objet, la propriété CaptionOnBorder de l'objet est définie sur True lors de l'importation. Si le texte d'un objet importé ne chevauche pas le cadre, cette propriété est définie sur False.
Pour les nouveaux objets, le paramètre par défaut de cette propriété est False.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal