Caption ou St_Caption
Spécifie le texte associé à l'objet ou à l'état. Le texte est affiché sur l'objet pour donner à l'opérateur des informations concernant la fonction de l'objet ou de l'état courant.
Pour les objets d'activation d'entrée numérique et de chaîne, le texte s'affiche également en tant que légende en haut de l'interface d'entrée en incrustation qui s'ouvre lorsque vous appuyez sur le bouton pendant l'exécution.
Pour les objets disposant d'états d'erreur, leur légende par défaut est Erreur. Vous pouvez modifier cette légende si vous le souhaitez.
Pour les objets dotés de la propriété St_CaptionUsesDisplayName, le texte saisi ici n'est affiché que si cette propriété est définie sur Faux.
Fournir une réponse