Blink ou St_Blink
Spécifie si l'arrière-plan de l'objet clignote lorsqu'il présente cet état lors de l'exécution. La vitesse de clignotement est fixée à deux fois par seconde. Si une propriété PatternStyle a été configurée pour l’objet, le motif clignote également lorsque l’objet présente cet état.
Si un objet ne dispose pas d'état, il clignote en permanence lorsque la propriété Blink est définie sur True.
Fournir une réponse